This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:C2000和 instaspin 准系统开发项目

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598562/tms320f28027f-c2000-and-instaspin-barebone-development-project

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你好

我们是一家开发电机控制解决方案的启动公司、我们的控制器旨在同时运行多达八个电机。  我们希望将 C2000 Piccolo 器件(一个用于控制每个电机)用于我们的产品。 我们计划使用 instaspin 软件编码器和 FOC 来控制电机。 目前、我们在建立通信和设置中断方面遇到了困难。

下面是我们希望在 piccolo 中进行的工作分解:

  • 根据主板发送的命令启动该过程
  • 开始电机校准和参数识别
  • 电机校准完成后启动电机
  • 响应油门输入    
  • 与主板进行 UART 通信
  • 修改 UART 和 instaspin 的中断服务例程

我们想知道、您是否可以提供(或告诉我们在哪里查看)准系统项目/开发代码来启动我们的开发流程。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解过 Motorware? Project lab11/11a 是我们的项目的简化版本、具有一个最小化的控制器版本。 许多人选择将这些项目用作开发的"准系统"原型。 如果您尚未下载 Motorware、我强烈建议您下载-这是专为与 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 配合使用而设计的开发环境。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我看了 Motorware 实验1和2、但没有看11。 理想情况下、我希望拥有一个显示 UART 通信和基于中断的启动 instaspin"电机识别"的自定义项目。 控制套件是否有一些我需要首先查看的特定项目?