请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M35H52C 大家好!!
我一直在处理 uDMA 驱动程序、我能够成功地在通道30上执行 mem-mem 传输。 我已经注册了 ISR、在传输完成后、我获得中断。 我想知道是否可以获得导致中断的通道号? 根据寄存器手册和提供的说明、我认为这是不可能的。 有人可以确认这一点吗?
我很确定我在这里缺少一些内容、因为始终有一种方法可以在我之前处理过的所有控制器上获取通道编号。 如果这不是真的、那么我们必须在软件中处理它、而我们不想这样做。
我们将感谢您的任何帮助。
最棒的
Bilal