This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:是否可以确定是哪个通道导致了 UDMA 中的中断?

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598560/f28m35h52c-is-it-possible-to-figure-out-what-channel-caused-the-interrupt-in-udma

器件型号:F28M35H52C

大家好!!  

我一直在处理 uDMA 驱动程序、我能够成功地在通道30上执行 mem-mem 传输。 我已经注册了 ISR、在传输完成后、我获得中断。 我想知道是否可以获得导致中断的通道号? 根据寄存器手册和提供的说明、我认为这是不可能的。 有人可以确认这一点吗?  

我很确定我在这里缺少一些内容、因为始终有一种方法可以在我之前处理过的所有控制器上获取通道编号。 如果这不是真的、那么我们必须在软件中处理它、而我们不想这样做。

我们将感谢您的任何帮助。  

最棒的  

Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bilal、

    没有一个将所有通道的状态显示在一个寄存器中的合并状态。 但是在这个器件上、对于为外设启用的通道、传输结束中断只会进入外设的中断向量。 专用 DMA 中断仅用于软件通道、因此在您的情况下、中断始终用于通道30。

    此致、
    Vivek Singh