This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:CLA_iir2p2z_cpu01 CLA 构建问题

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596783/ccs-tms320f28377d-cla_iir2p2z_cpu01-cla-build-issue

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试让 CLA 项目正常工作、并决定尝试一个示例作为起点。  我使用的是帖子标题中的示例。

问题是 CLA 代码似乎没有内置到.out 文件中以加载到 CLA 上。  当我连接 CPU1_CLA1并选择加载符号>浏览工程时、我将得到"无条目可用"。

我觉得我缺少一些简单的东西、但教程视频似乎没有出现这个问题。

请提供任何帮助。

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    什么是控制台报告? 是否正在构建.out? 构建文件夹中是否有.out 和.map?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我有 cpu01.out 和.map 文件、但没有与.cla 文件对应的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C28x 和 CLA 都应该只有一个.out。 不会生成两个单独的.outs。

    这是否有帮助?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么我要向 CLA 加载什么。 当我加载符号时、我会得到"无可用条目"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够加载 CCS 项目的.out。 也许可以尝试添加符号。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没问题。

    因此、现在我在 CLA 上有了代码、似乎无法正确调试。

    一旦一个任务被称为 CLA 暂停、无论是否有"_mdebugstop();"、并且、一旦它暂停、Resume 和 Single Step 都具有相同的结果。

    似乎只是尝试运行所有任务、然后进入没有源代码的空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要调试 CLA、您需要在"Debug"窗口中单击 CLA。 确保您单击了 CLA 而不是 C28x。

    为了帮助您开始调试、请从 C2000Ware 中运行一些其他简单的 CLA 示例。

    SAL