This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:I#39;d 想了解 F28379D#39;s PTO 功能。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597876/tms320f28379d-i-d-like-to-know-about-f28379d-s-pto-function

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我想知道 F28377D 的 PTO。

PTO 函数能否将绝对编码器信号转换为增量编码器信号并将其输出?

我知道 PTO 函数可用于从 QEP 输入生成分离的脉冲流。

我的客户希望将编码器信号绝对化为增量编码器信号并将其输出。

请告诉我是否有办法实现上述目标。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    此功能已出现在我们的 PTO 创意积压工作中。  由于我们当前的车间工作负荷、今年无法安排、但计划在2018年推出。 我们的概念是、位置管理器绝对编码器主接口、EnDat、BiSS-C、T-format (即将推出 Nikon A-format)以及模拟传感器解决方案(SIN/COS 和旋转变压器)的现有库将保持不变、但随后还将包括 QEP 输出仿真器(速度、 方向和索引/0deg)作为附加 CLB 逻辑功能。  

    绝对角度值到 QEP_EMU 输入(速度、方向和索引)的转换需要由使用 CLA 或 C28x 的客户完成(我认为这是 CLA 任务的另一个很好的用法)。  通过这种方法、在变换过程中也可以实现角度的浮点缩放。  我想、我们将提供一个示例、说明如何将 CLA/C28x 代码用于一个特定转换、但真正让客户为其应用处理。

    我们愿意接受社区对这一概念的其他想法/想法。  如果您想在未来支持 CLB 的 C2000 MCU 上使用 QEP 输出仿真器功能、请随时加入此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的信息!

    如果您收到新信息、请告诉我。

    我将研究如何使用 PTO、直到其释放。

    此致、

    Sasaki