This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:当相电流大于28A 时、PMSM 电机将不稳定

Guru**** 2580735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593873/tms320f28069m-pmsm-motor-will-unstable-when-phase-current-greater-than-28a

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的所有人:

用 TMS320F28069M 控制 PMSM 电机的情况、 负载是油泵。 使用 InstaSPIN 进行测试的参数为 Rs:0.4032、Ld:12.43和磁通:1.31。  当相电流小于28A 时、它可以稳定运行、但当相电流大于28A 时、它将不稳定。 稳定的相电流波形如下所示:

和不稳定因素、如下所示:

       

我们发现、如果我将 LD 值更改为10.43、当相电流大于28A 时、它将变得稳定。 那么、这是什么原因呢?对于这种现象、我建议的做法是什么?

非常感谢。

此致、

张达明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    您列出的电机参数是从 Motoroware 中运行 lab02b 收集的? 您使用的是哪款 EVM、还是您使用的是定制硬件? 此外、您能否将 user.h 发布到此主题、让我们了解一下?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查电机规格以了解每个电流的 Ls 曲线、电机的 Ls 应明显随电流的增加而降低。 您可以按如下方式解决此问题。
    1.根据电机技术规格设置适用的负载感应(LS)、而不使用识别的负载感应(LS)。
    2.根据 LS/Current 配置文件在线更改 Ls Accent to Current。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。