This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:无法导入 TI 提供的 CCS 工程

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597104/ccs-tms320f28377s-cannot-import-ccs-project-provided-by-ti

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试使用 ET1100 ESC 作为附加电路板在 Delfino 电路板上实现 EtherCAT。 我正在尝试导入 TI 提供的 CCS 工程、但我不断收到以下消息(我正在运行 CCS7.1)。  

"Import failed for project PDI_hal_test_app、because its compiler definition is not available (导入项目 PDI_hal_test_app 失败、因为其编译器定义不 尽管我卸载了 v15.12编译器、但消息仍然不断弹出。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Stamatis athiniotis"]"Import failed for project PDI_hal_test_app because its compiler definition is not available (项目 PDI_hal_test_app 导入失败、因为其编译器定义不可用)"。 尽管我卸载了 v15.12编译器、但消息仍然不断弹出。 我可以做什么?

    您能否共享您要导入的此项目的链接?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的即时回复、

    链接 如下:http://www.ti.com/lit/ug/tidubq6a/tidubq6a.pdf

    Athiniotis Stamatis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在安装了哪个 C2000编译器版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 C2000 v15.12
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来确实像编译器兼容性问题。 您能否查看项目文档以了解当时使用的编译器版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,如果您按照我以前粘贴的链接操作,您将看到它没有被提及。 仅声明应使用 CCS 6.0或更高版本...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、虽然我已经完成了所有安装步骤并下载了适当的驱动程序、但 TI 为我的特定 Launchpad 提供的演示项目的导入也失败。 CCS 似乎无法识别我的器件、即使我尝试使用 main.c 创建一个空的 CCS 工程、我也找不到目标器件(TMS28377S)。 我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我明白了。 如果您看到编译器的上述屏幕截图、则没有提到 C2000编译器。 您需要重新安装 CCS、并在 C2000器件和 Spectrum Digital 驱动程序的相应选择窗口中勾选它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照您的说明操作、现在提供的基本教程对我来说非常有用。 仍然存在的问题是、当我现在尝试导入我之前提到的工程时、会弹出一条错误消息、指示我应该下载 c2000v15.9编译器。 尽管我在代码生成工具更新中搜索了此编译器、但只有 C2000编译器帮助可用、即使是15.9版本也不可用(仅适用于15.12和更高版本)。 我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论次要版本如何、都应该能够编译和调试工程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是弹出的错误, 这是我的编译器现在的状态.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从此处下载15.9编译器:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的宝贵帮助
    祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam