Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
我的客户已基于 TMS320F28M35xx Concerto controlCARD R1.0设计了一个 PCB。 他们为我提供了一个日期为2012年2月1日的原理图修订版 B、其中 TX_ER 和 PHYRSTn 连接方式如下所示-摘自第5页、共6页。
但是、最新的 controlSUITE 文件集包含日期为2011年7月12日的旧版原理图、其中显示了此处所示的 R96、R97和 R98的不同连接/组装-第5页、共5页。
我的 controlCARD 为修订版1.0、根据旧版(第二版)文档进行连接)。
是否有人可以澄清哪一个是正确的? 我不知道我的客户从哪里获得原理图、但他们一直在与 TI 合作、因此我认为它来自 TI。 无论采用哪种方法、controlSUITE 都应该具有最新的文档。
谢谢