This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:其中是 LAUNCHXL-F28377S 板上 LED 的文档

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597143/launchxl-f28377s-where-is-document-for-led-on-a-board-of-launchxl-f28377s

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我正在寻找一份介绍 LAUNCHXL-F28377S 板上 LED 的文档。

我想知道 GPIO 设置(每个 LED 的端口号)以及有多少个 LED 可用。

谢谢、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    请参阅此处提供的原理图:(请参阅 pdf 文件)
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28377S\HwDevPkg

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    我无法读取板级原理图。

    BLM15AG601SN1D (L1)和 BLM15AG601SN1D (L2)是否在第二页中显示用户 LED?
    然后我只需检查 P$4和 P$9引脚是否足够了?
    我还没有将我的想法和闪烁 LED 的示例代码关联起来...

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Takano"]我无法读取板级原理图。

    为什么? 无论通过哪种方式、这里都是连接图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    因为我不知道图中 LED 的元件。
    不过、我知道 GPIO12和13是分配给它的、非常感谢您。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam