This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:内部振荡器稳定性

Guru**** 2585265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595953/tms320f28075-internal-oscillator-stability

器件型号:TMS320F28075

您好!

在其他具有内部振荡器的 Picolo 器件上、如 F2806x 或 F2803x、数据表中显示了温度和电压范围内的频率漂移。

我注意到 F28075的初始精度指定为0.1%、这是很好的。 但我看不到该器件的漂移值。

我在这里有3个问题:

1) 1) F28075在温度和电压范围内的频率漂移是多少?

2) 2)《振荡器补偿指南》应用报告 SPRAB84对于 F28075是否有效?

3) 3)是否有适合在以前的器件上有经验的人员的迁移指南、以突出新功能和差异?

此致、

mHg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mir、

    (1)频率漂移指定为9.7MHz 至10.3MHz、因此在各种条件下为+/-3%。

    (2)此方法对该器件无效。

    (3)对于振荡器、还是一般而言? 通常、您可以查看外设指南。 这将使您了解哪些外设已更改以及哪些是高级更改。

    www.ti.com/.../spru566l.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢你的答复。

    所应用的补偿具有+/-1%的频率稳定性时、Piccolo 系列的以前器件。

    是否有任何程序可补偿此器件以实现至少相似的性能?

    您可以在数据表中解决该+/-3%值吗?

    该系列的新器件在较低规格下的性能将是一个很大的缺点。

    根据迁移指南、我的意思是 SPRAB40C、当我们从 F2808/9迁移到 F26035/069时、这是一个非常有用的小文档。

    mHg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mir、

    是的、对于这些新器件、精度为+/-3%。 这是更好的自然精度、但没有方法可以像以前的一些 Piccolo 系列器件那样进一步补偿精度、使精度达到1%。

    我们没有与 SPRAB40C 类似的迁移指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    我仍然无法在数据表中找到+/-3%的值。
    性能下降是一个巨大的惊喜和失望。
    我需要内部振荡器的电压和温度频率漂移的详细曲线、以指定频率误差限制为+/-1%的运行条件。

    在许多 SCI 应用中、波特率的+/-3%容差是不可接受的、特别是在具有4个 SCI 端口的器件中。 应明确指明此参数。

    此致、
    mHg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    在此处指定容差:

    在3%的范围内、电源电压占最坏情况漂移的大约0.2%。  其余部分基于温度。  此模块没有线性温度漂移。  最坏的情况是-40C、第二个最坏的情况是介于30C 和最大额定温度之间。