您好!
在其他具有内部振荡器的 Picolo 器件上、如 F2806x 或 F2803x、数据表中显示了温度和电压范围内的频率漂移。
我注意到 F28075的初始精度指定为0.1%、这是很好的。 但我看不到该器件的漂移值。
我在这里有3个问题:
1) 1) F28075在温度和电压范围内的频率漂移是多少?
2) 2)《振荡器补偿指南》应用报告 SPRAB84对于 F28075是否有效?
3) 3)是否有适合在以前的器件上有经验的人员的迁移指南、以突出新功能和差异?
此致、
mHg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在其他具有内部振荡器的 Picolo 器件上、如 F2806x 或 F2803x、数据表中显示了温度和电压范围内的频率漂移。
我注意到 F28075的初始精度指定为0.1%、这是很好的。 但我看不到该器件的漂移值。
我在这里有3个问题:
1) 1) F28075在温度和电压范围内的频率漂移是多少?
2) 2)《振荡器补偿指南》应用报告 SPRAB84对于 F28075是否有效?
3) 3)是否有适合在以前的器件上有经验的人员的迁移指南、以突出新功能和差异?
此致、
mHg
您好 Devin、
感谢你的答复。
所应用的补偿具有+/-1%的频率稳定性时、Piccolo 系列的以前器件。
是否有任何程序可补偿此器件以实现至少相似的性能?
您可以在数据表中解决该+/-3%值吗?
该系列的新器件在较低规格下的性能将是一个很大的缺点。
根据迁移指南、我的意思是 SPRAB40C、当我们从 F2808/9迁移到 F26035/069时、这是一个非常有用的小文档。
mHg