This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:为什么 ePWM PRD 设置为(PWM_CLOCK _FREQ)/(2.0*200)以获得200kHz 的输出 PWM?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595157/tidm-1001-why-is-the-epwm-prd-set-as-pwm_clock_freq-2-0-200-to-get-a-200khz-output-pwm

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

在 TIDM-1001两相交错式 LLC powerSUITE 设计 项目中、转换器设计为在200kHz 和350kHz 开关频率之间工作、 如果我正确理解用户手册、则 CPU 时钟频率设置为200MHz、 PWM_CLOCK_FREQ = 100MHz、以输出200kHz PWM、    当计数器设置为递增计数   时、TBPRD 应为100MHz/200kHz-1 =499、或者当计数器设置为递增计数时、TBPRD 应为100MHz/200kHz/2=250。 让我感到困惑的是  主例程中使用的 PWM_Hb_LLC_2PHIL_SR (int16 n、int16 m、int16 period)函数、在此函数中为(* ePWM[n])。TBPRD = PERIODE/2;这行代码将得到周期值除以2再进行一次、 这意味着 PWM_CLOCK_FREQ 值总共被4分频、我认为这将导致400kHz 而不是200kHz PWM、因此在  该项目的 HV2PHILLLC_Base-Settings.h 文件中、周期设置可能为:

#define MAX_PERIOD (PWM_CLOCK_FREQ)/(200)//200kHz 最小钳位
#define MIN_PERIOD (PWM_CLOCK_FREQ)/(350)//300kHz 最大钳位

#define TR (PWM_CLOCK_FREQ)/(250.13)

不是原始设置:

#define MAX_PERIOD (PWM_CLOCK_FREQ)/(2*200)//200kHz 最小钳位
#define MIN_PERIOD (PWM_CLOCK _FREQ)/(2*350)//300kHz 最大钳位

#define TR (PWM_CLOCK_FREQ)/(2*250.13)

对吗?

此致

陶伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信你是对的。 这是初始化代码中的错误、需要修复。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hrishi

    这个错误只影响 PWM 模块的初始化过程,在开始时产生一个双倍频率 PWM,、但是不会影响开环(构建1)和闭环(构建2)操作的正确功能、这是因为 TBPRD 寄存器在 PWM 初始化,TBPRD 寄存器应该在 ISR 中再次更新 (),原始设置文件、在向上计数器模式下除以2 μ V (PWM_CLOCK_FREQ)/(2*200)μ s。

    David