This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:无法导入工程的原因

Guru**** 2583405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594409/ccs-am3359-why-the-project-can-not-import

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

请参阅下面的详细信息。
错误:导入项目'myPMSM_FOC_Sensorless'失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是'CCS Project'。 请尝试通过"常规">"现有项目到工作区"向导导入该项目。

因此我无法构建该项目。

该项目来自 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/208345/739157 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 C2000论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。我的问题是如何操作这个项目以使电机启动、因为我无法导入 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、橙色、

    您使用的是哪个版本的 CCS?  我刚才尝试导入您使用 CCS 6.1.2.00015引用的工程。  我成功导入了它。  请注意、我将项目解压缩到 controlSUITE 的以下目录中。
    \controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\

    [请注意、一旦将工程成功导入 CCS、您将需要 a)使用工程的闪存配置、B)根据安装 CCS 和 controlSUITE 的位置、预计可能会清除一些路径问题]


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,首先,我的 CCS 版本是:7.1.0.00015,我是在解压缩此项目(PROJECT ->导入 CCS 项目)之后直接进行的,然后我没有找到 controlSUITE 目录,这是 controlSUITE 在新的软件包中吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    controlSUITE 是 C2000针对 F28027器件的主要软件交付机制。
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    Brandon 的项目包括 controlSUITE 中一些不在其 zip 文件中的文件。  请记住、这是 Brandon 开发的特定项目、我们可能无法回答与他的代码相关的问题。

    根据您使用的器件和/或套件、还可能提供一些标准 TI 示例(并且可能在 controlSUITE 中找到)。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题、为什么可以成功构建 AM437x EtherCAT 示例(SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02)并将其用于 AM437xIDK 中、以及335x 示例(AM335x_SYSBIOS_IND_SDK_1.0.8)无法使用。我是新手、拥有大量 TI 产品、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、橙色、

    遗憾的是、我们为您提供了 C2000论坛和 Sitara 论坛。  此帖子位于 C2000论坛中。

    来自 C2000组、我们/我可以尝试从 C2000方面和两个器件之间的桥接方面为您提供帮助。  Sitara 论坛可能最适合支持 Sitara 端、也可以帮助实现这种桥接。

    对于此 Sitara 特定问题、我建议在 Sitara 论坛上发布新问题。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给你带来麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 只需确保您获得尽可能最佳的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett Larimore。很抱歉再次给您带来麻烦,我必须按照您必须提取的指令解压缩目录,并安装软件,但仍然与开始时相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、橙色、

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    ===

    在 CCS 中、如果右键单击工程名称、然后单击 Properties、则应该会看到正在使用的编译器版本。

    例如、当我导入(如下所示)时、我的安装显示该工程是使用 TI 编译器版本6.1.0编译的、但我的计算机没有该特定的编译器版本、并且选择使用编译器版本6.4.10。  对于较新的 CCS 版本、如果您的计算机上未安装该工程所围绕的版本、则可能需要显式选择更新的编译器。

    (请注意、使用升级的编译器(相对于项目的构建方式)会导致问题的情况非常罕见)


    希望这对您有所帮助。


    谢谢、
    Brett