This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:辐射/传导发射- InstaSpin FOC

Guru**** 2552610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596234/drv8301-hc-c2-kit-radiated-conducted-emissions---instaspin-foc

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

想知道是否有人使用基于 InstaSpin FOC 的硬件进行了 EMC/EMI 测试?  如果是、是否有技术或常见做法可减少电机控制模块和电机的辐射发射和传导发射?

早期迹象表明系统噪音很大。  当我使用 示波器查看各种信号时、我会看到来自 FET 桥式开关和降压转换器 FET 的开关噪声。  频谱分析仪的快速介绍显示了桥式开关产生的宽带噪声和降压开关 f _switch 处的窄带噪声(~550kHz)。

我已阅读过缓解 EMI 的一个想法是调制桥式 FET 的开关频率、例如在 xxx Hz 时从28kHz 调制到32kHz。  InstaSpin FOC 是否可以做到这一点?

我应该补充的是、在未连接电机的情况下、仅在开关桥式 FET 的情况下、我可以看到非常好的辐射发射和传导发射频谱。  我已经将 DRV8301设置为允许的最低栅极电流( DRV8301_PeakCurrent_0p25_A)。  

任何见解都很好、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加一些组件以抑制或降低 EMI/EMC。
    2.根据发射信号将 PWM 频率更改为不同的值。 通过使用 CPU 计时器或备用 PWM、您可以使用15K~20kHz 等固定控制频率、并根据您的应用将电机驱动 PWM 频率更改为任何值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些组件以抑制或降低 EMI/EMC。  

    你有建议吗? 无源器件、通常情况下是什么?在哪里?

     

    2.根据发射信号将 PWM 频率更改为不同的值。 通过使用 CPU 计时器或备用 PWM、您可以使用15K~20kHz 等固定控制频率、并根据您的应用将电机驱动 PWM 频率更改为任何值。  

    我知道可以在 user.h 中更改 PWM 频率、但可以 "实时"对 PWM 频率进行实际调制或更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我认为 DRV8301团队可以更好地回答这个问题、我会将您的问题移至该论坛。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不是一名 EMI&EMS/EMC 专家,您可以在互联网上找到许多技术文章和组件。
    2.可以、您可以在线实时更改 PWM 频率、但需要使用固定的控制频率、因此必须使用与电机驱动 PWM 频率相比不同的时间。