This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何扩展地址线? 如果我使用 EMIF 函数或 GPIO 线

Guru**** 2552370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595263/ccs-tms320f28377d-how-to-expand-the-address-lines-if-i-use-emif-function-or-gpio-line

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我有三个问题、请帮助我解决。 非常感谢!

(1) EM1BA[1]和 EM1DQM[1:0]都是复数(带地址)引脚。现在,我想使用所述图片的功能 和 地址行的功能。  如果我将 EMIF 的 CS2# 视为2M SRAM 的片选(在第一张图片中),我如何连接它? 请提供连接线图。

 

(2)如果我使用一些 GPIO 引脚并控制它们来扩展地址线路、如何映射地址?

 

(3)如果使用 GPIO、是否表示它没有2M 地址空间?

 

 


 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用](1) EM1BA[1]和 EM1DQM[1:0]都是复数(带地址)引脚。现在,我想使用上述图片的功能 和 地址行的功能。  如果我将 EMIF 的 CS2# 视为2M SRAM 的片选(在第一张图片中),我如何连接它? 请提供连接线图。 [/报价]

    如果您使用的是16位存储器、则不必使用 DQM 引脚。 将存储器上的这些引脚连接到活动状态。 此外、在16位接口的情况下、您必须将 Ba1连接到存储器的 A0、在这种情况下、最大 RAM 大小为2MB (1M x 16)。

    [引用](2)如果我使用一些 GPIO 引脚并控制它们来扩展地址线、如何映射地址? [/报价]

    您需要将一个 GPIO 引脚连接到高地址线路、才能完全访问2M x 16存储器。

    [引用](3)如果我使用某些 GPIO,是否意味着它没有2M 地址空间? [/报价]

    是的、2Mx16不可用。 它是1M x 16 (2MB)。 我们在文档中意识到了这一问题、 并计划在下一个版本中进行纠正。

    此致、

    Vivek Singh