器件型号:LAUNCHXL-F28377S
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对“2837x_rfft_adc_RT”有一些疑问:
1-I 未找到 ADC_SAMPLING_FREQ 变量初始化、它的值是多少?
#define F_PER_SAMPLE (ADC_SAMPLING_FREQ/(float) RFFT_SIZE)
2- main.c:
(笑声)
//! 外部连接:
//! 将 A0 (引脚9)连接到 F2837x controlCARD 上的 EPWM2A (引脚53)。 请参阅
//! 用于引脚定位的电路板原理图。
//! 请注意 、ADC 将以100KHz 对占空比为50%的1KHz 波形(EPWM2A)进行采样
//! 并在其上运行 FFT。 由于输入是方波、您将会看到
//! 请参见第5个单元处的基频1KHz
//! (5*FS/N = 5*100K/512 = 976.5)及其所有奇次谐波。
(笑声)
EPWM2A 的频率为500Hz、当我将 EPWM2A 连接到 ADC 引脚 A0时、
FREQ = F_PER_SAMPLE *(float) j;
输入信号的频率为500Hz、但 CCS 中的最终值为、freq = 976.5
为什么?
3-此示例的最大输入频率是多少? (考虑2*f 奈奎斯特速率)
f_input_maximum=? kHz
谢谢、此致、
Amin