This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:温度传感器精度

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595268/tms320f28377d-temperature-sensor-accuracy

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

TMS320F28377D 中有一个内部结温测量设备。 但是、我如何使用它、因为它的精度非常差? 是否可以通过任何软件或硬件修改来提高精度?

这是不可用的功能。 如果 结温为50°C、则传感器输出可能为35°C 至65°C

谢谢、此致、

Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maulik、

    [报价用户="AMTECH]TMS320F28377D 中有一个内部结温测量设备 。 但是、我如何使用它、因为它的精度非常差? 我是否可以通过任何软件或硬件修改来提高准确性?

    不,你不能。 基本上、该温度传感器不适用于工业测量、只需测试 ADC 通道(我的感受就是这样!)。 如果在实验室环境中进行相同的测试、则可以观察到3-5dC 的偏差。 但人们不知道、当它在现场时会如何工作。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maulik、

    绝对精度确实如数据表中指定的那样。 这里的限制是校准、而不是传感器本身。 传感器+ ADC 系统具有相当高的线性度且可重复性(约1度。 c)。

    您可以将其用作结温的粗略完整性检查-是热、额定还是冷?

    如果您提供自己的校准数据、也可以使用传感器。

    例如、如果您在最高额定温度下对终端系统进行生产测试、则此时还可以捕获温度传感器样本。 以后,在部署系统时,您可以在系统超过测试温度时触发警报/关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin、其中一个问题仍未得到解答。 为什么嵌入这样的温度传感器? 或任何内部特定用途?