This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:测试 ACIM 时 MotorID 失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595416/tms320f28062f-motorid-fail-when-testing-acim

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好、香榭丽舍
我的客户正在将 F28062F 和 Instaspin 用于空气压缩机驱动。 电机类型为 ACIM、Motorware 版本为 v17。 他们发现电机 ID 在锁定电机后将失败。 在 LS 识别期间、您可以按如下方式找到相电流、之后状态机将变为错误状态。  
您是否愿意帮助您建议如何修改 user.h 以成功识别电机? 他们尝试更改 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz 和  USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT。
他们还想知道我们是否计划在不锁定转子的情况下开发 ACIM 电机 ID?
谢谢。
 
BR、
年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还需要根据电机在 user.h 中正确设置以下参数。
    #define USER_IDRATED_DELTA // 0.00001~0.0001
    #define USER_MOTOR_RATed_VLUX //计算了使用的初始值0.8165*2200/50.0
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT //电机额定电流的负10%~20%

    在短时间内没有解决方案、但有计划在将来进行开发。