This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存 CPU

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595500/tms320f28379d-flashing-cpu

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSCNCD28379DUNIFLASH

您好!

我正在寻找一本如何刷写 TMS320F28379D 的手册。

特别值得注意的是以下几点:

-哪个 MCU 接口(SCI、μ I²C、SPI……) 可用于执行此操作?

-定制板如何设计为能够正常工作(特别是接口)?

-如何使控制器进入必要的模式...?

-哪些软件工具可用于闪存?

此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    [引用 USER="Ralf Rink"]-哪个 MCU 接口(SCI、I²C、SPI、...) 可用于执行此操作?[/quot]

    您可以参考用于闪存和调试的 JTAG 通信的 F28379D controlCARD 原理图。 您可以在此处找到相同的内容:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3

    [引用 user="Ralf Rink"]-要设计的定制板如何能够正常工作(尤其是接口)?

    查看上述原理图

    [引用 user="Ralf Rink"]-如何使控制器进入必要的模式...?[/quot]

    您可以参阅引导模式配置的数据表。 一个配置为获取基于闪存的代码执行和 JTAG 接口的模式。

    [引用 user="Ralf Rink"]-可使用哪些软件工具进行刷写?

    您可以使用 TI Uniflash 工具或 Codeskin 的 C2Prog

    此致、

    Gautam