This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:XDS100V2 &放大器;CCS6

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595021/ccs-tms320f28377s-xds100v2-ccs6

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F2811

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经安装了 CCS6和 signum JTAG C2000、并且可以与 TMS320F2811良好配合使用。

但现在需要使用 Launchpad XL TMS320F28377S 评估新芯片 TMS320F28377S、后者使用 XDS100V2来仿真器。

现在我的问题是

1、我似乎需要安装 XDS100V2驱动程序、在哪里可以下载用于 CCS6的 XDS100V2驱动程序? 那么、我无法重新安装 CCS6?

#2如果我安装了 XDS100V2、它将影响之前使用的 Signum 仿真器?

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    [引用 user="Kent gu"]#1、似乎我需要安装 XDS100V2驱动程序、在哪里可以下载用于 CCS6的 XDS100V2驱动程序? 然后、我无法重新安装 CCS6?[/QUERP]

    您只能在安装 CCS 时下载驱动程序。 您需要在其中一个安装窗口中选中 Spectrum Digital 驱动程序复选框。

    [引用 USER="Kent GU"]#2如果我安装了 XDS100V2、它将影响使用的先前 Signum 仿真器? [/报价]

    不应该影响他人。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特

    Gautam 正确、您必须在 CCS 安装期间安装它们。

    此致
    Chris