请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDC1000发帖是因为我被建议在这里发布、而不是在超声波传感论坛上发布。 我 在使用 LabView 连接 TDC1000-C2000EVM 时遇到问题。 我想将数据取出 LabView 并对数据进行操纵以进行液位感应。 当然、除了导出和加载数据之外、还有一种方法可以实现这一点、但我无法弄清楚。 任何帮助都很好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
发帖是因为我被建议在这里发布、而不是在超声波传感论坛上发布。 我 在使用 LabView 连接 TDC1000-C2000EVM 时遇到问题。 我想将数据取出 LabView 并对数据进行操纵以进行液位感应。 当然、除了导出和加载数据之外、还有一种方法可以实现这一点、但我无法弄清楚。 任何帮助都很好。