This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM LabView 帮助

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594601/tdc1000-c2000evm-labview-help

主题中讨论的其他器件:TDC1000

发帖是因为我被建议在这里发布、而不是在超声波传感论坛上发布。 我  在使用 LabView 连接 TDC1000-C2000EVM 时遇到问题。 我想将数据取出 LabView 并对数据进行操纵以进行液位感应。 当然、除了导出和加载数据之外、还有一种方法可以实现这一点、但我无法弄清楚。 任何帮助都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我不熟悉此套件、因此请耐心回答几个基本问题:
    套件 GUI 看起来是在 LabVIEW 中开发的。 这是作为可执行文件分发的(使用 LabVIEW 运行时)还是作为源 LabVIEW 的分发?
    -->如果可执行文件,您似乎希望 GUI 的源代码 LabVIEW (这应该有用于与 C2000器件通信的任何库)?
    GUI 在运行时是否与套件通信? 如果是、它是否使用 JTAG 或其他一些方法(如通过 USB 的虚拟串行端口)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此套件附带自己的可执行文件、可直接与 LabVIEW VISA 接口相连。 我尝试查看代码的较深部分、以查看方框图或其他内容、但它已锁定。 我尝试查看可执行文件的源代码、但我不擅长将 C 代码转换为在 LabVIEW 接口中编写 VISA 接口。
    GUI 在运行时与套件连接。 我能够实时查看从 TDC1000读取的飞行时间值以及随时间变化的图形。 我相信它使用的连接是用于与计算机通信的 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../564229
    通过浏览论坛、我发现 TI 员工为类似产品提供了 LabView 源代码、是否可以获取 LabView 源代码以使事情变得更加轻松?
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我将对此进行研究。 可能需要几天时间。