This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28377 PWM &放大器;IGBT &放大器;噪声

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592515/tms320f28377d-28377-pwm-igbt-noise

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1301

你好!

我使用 F28377D 来驱动 PMSM 的 IGBT (IKCM30F60GA)操作。

当我向 IGBT 提供 PWM (1a 或1b)时,VBUS 上没有噪声。

但是、当我成对为 IGBT 提供 PWM (1a 和1b)时、VBUS 上会产生噪声。

如果我向 IGBT 提供全部六个通道的 PWM,VBUS 上的噪音就会更大。

如何消除噪声。

有人可以帮帮我吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供更多信息吗? 您使用的是 TI EVM 还是 TI 参考设计? 您在电路中是否有任何滤波? 在总线上看到一些开关噪声是正常的。

    谢谢。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我叫 Lou Hou、是提问者 user4289822、我一起执行该项目。 我将提供更多信息、希望您能为我们提供帮助、谢谢。
    最重要的是、我没有使用 TI EVM、而是使用我们自己的设计、并且我们在电路中进行了滤波。
    示波器测试:当我们提供6个 PWM 时、VBUS 上的噪声。 我们使用 AMC1301收集电流信号(U 和 W)、存在噪声。
    软件测试:我们设置 d = 0、q = 0.08、电机在开环模块中平稳旋转。 使用 ADC 收集 AMC1301输出的信号、因为信号具有噪声、导致 d 和 q 发生很大变化、我们无法使用 PI 调节来进行电流环路控制。
    软件测试:我们使用 DAC 输出由 ADC 收集的信号、并且输出波形具有很多噪声。

    您能帮我吗?不管因为 Vbus 没有处理好、它的噪声会影响整个系统吗? 还是我的 PWM影响 GND? 或者还有其他原因吗?
    非常感谢。