This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377D:GUI 看门狗禁用配置无效

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594251/rtos-tms320f28377d-gui-watchdog-disable-configuration-has-no-effect

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI-RTOS

在 app.cfg > Boot > Advanced > disableWatchdog 中、对 cfg 脚本似乎没有影响。  我将值从 false 更改为 true、并且 cfg 脚本未更新。  为了使 TI-RTOS 禁用看门狗、我必须手动修改 cfg 脚本。

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么版本? 它对我来说是有效的、但我使用的是 CCS 7.2 Beta 版本和 SYS/BIOS 6.50.1.12。 我已检查禁用按钮

    以下内容是在.cfg 文件中生成的

    VAR Boot = xdc.useModule('ti.catalog.c2800.initF2837x.Boot');

    boot.disableWatchdog = true;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的回答。  我正在使用:

    CCS 6.1.2.00015  

    适用于 C2000 2.12.1.33的 TI-RTOS

    具体而言、我不确定在哪里找到 SYS/BIOS 版本。  我的理解是 SYS/BIOS 是 TI-RTOS 内核的前一个名称。

    根据您的建议、我尝试切换到最新版本的 TI-RTOS 2.16.1.14、我在 GUI 中看到了该选项、并验证了它是否正确修改了 app.cfg。 谢谢!

    此致、

    Joseph