This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593558/compiler-tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

    我正在进行三相(不平衡)并网项目。我通过 ADC 感应三相电压(线对线)、该电压为1.65V 直流电平位移。

ABC-DQ (POS 和 NEG)转换具有什么优势、可实现相位同步。  

如果我只使用三相 SPLL 进行相位同步、那么我应该使用什么输入来进行 spll ac_input? 瞬时电压 ADC 计数还是 RMS 电压 ADC 计数?    

此致、

Sagar Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    我不清楚这个问题、

    1、采用 spll 进行相位同步的 ABC-DQ (POS 和 NEG)转换有何优势?

    在 controlSUITE 中、我们有两个用于三相电网的 SPLL 版本、一个是假设采用平衡电网的简单 ABC-DQ0。 第二个是 DDSRF PLL,它使用 ABC-DQ0的正负分解,并利用您会看到的两倍 ω 纹波...

    请参阅 UG 或以下应用报告
    www.ti.com/.../sprabt4a.pdf



    2.三相拼接获得瞬时的 DQ 值。 请参阅 UG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    如何使用 ABC-DQ0技术同步相位。对于不平衡的网格,如何进行相位同步?
    我正在按照以下方式进行操作。

    1、ABC-DQ0和 SPLL 技术的区别是什么。
    2.我有不平衡的电网应用。 所以我必须使用 DDSRF PLL。
    3.我有1.65V 直流电平转换的市电电压(线对线)。
    4.从电源感应的 ADC 结果计数中减去直流电平 ADC 计数(2047)。
    5.在软件中,我使用 ABC_DQ0_POS_F 和 ABC_DQ0_NEG_F 文件进行 ABC 至 DQ0转换
    6.我将 ADC 结果计数分配给 ABC_DQ0转换输入。例如 vac_abc_dq0_pos.a = VmeasRY;
    与针对其他2个计数和负转换所做的类似。
    7.然后我调用此函数 ABC_DQ0_POS_F_FUNC (&VAC_abc_dq0_pos);
    从这里,我将得到 d 和 q 值。
    8.我分配给 spll d 和 q 输入的 d 和 q 值。我正在使用 SPLL_3ph_DDSRF_F 文件。

    spll.d_p = vac_abc_dq0_pos.d;
    spll.q_p = vac_abc_dq0_pos.q;
    spll.d_n = vac_abc_dq0_neg.d;
    spll.q_n = vac_abc_dq0_neg.q;

    spll.cos_2theta=(float) cos ((2)* spll.theta[0]);
    spll.sin_2theta=(float) sin (((2)* spll.theta[0]);

    SPLL_3ph_DDSRF_FUNC (&spll);
    9.之后、我得到相位计数。

    PLL_PHASE = spll.theta[0];

    这是执行相位同步的正确方法。
    如何检查相位实际上与电源同步。

    此致、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    www.ti.com/.../sprabt4a.pdf

    我使用同一文档作为参考。在第24页的本文档中、他们给出了流程图、与我所做的相同。IAM 不了解如何在 ABC-DQ0变换和 SPLL 中计算 θ。
    此致、
    Sagar Yadav