请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在进行三相(不平衡)并网项目。我通过 ADC 感应三相电压(线对线)、该电压为1.65V 直流电平位移。
ABC-DQ (POS 和 NEG)转换具有什么优势、可实现相位同步。
如果我只使用三相 SPLL 进行相位同步、那么我应该使用什么输入来进行 spll ac_input? 瞬时电压 ADC 计数还是 RMS 电压 ADC 计数?
此致、
Sagar Yadav