This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:未安装 USB 驱动程序(代码28)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593871/tms320f28335-usb-driver-are-not-installed-code-28

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、我将 TMS320F28335 eZdsp 与 OS Win10和 CCS v5.2.1搭配使用。 它以前在同一个桌面上工作、但遗憾的是、今天它在 CCS 中显示"初始化仿真器时出错"、在设备管理器中显示"未知设备"。 在我卸载并重新安装驱动程序几次后,设备管理器中会显示“The drivers for this device are not installed (code 28)”(未安装此设备的驱动程序(代码28))。 如何解决此问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibin、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从何处获取驱动程序? 您可以尝试使用 C2000Ware 中最近发布的驱动程序吗?

    SAL