请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、我将 TMS320F28335 eZdsp 与 OS Win10和 CCS v5.2.1搭配使用。 它以前在同一个桌面上工作、但遗憾的是、今天它在 CCS 中显示"初始化仿真器时出错"、在设备管理器中显示"未知设备"。 在我卸载并重新安装驱动程序几次后,设备管理器中会显示“The drivers for this device are not installed (code 28)”(未安装此设备的驱动程序(代码28))。 如何解决此问题?
非常感谢