This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:电机不能在 PMSM 级别6上运行

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592430/tms320f28035-motor-does-not-run-at-pmsm-level6

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

我正在尝试 PMSM 代码来运行电机、可以成功尝试5个电平、但电机不能在6级旋转。  已尝试更改校准角、但未成功。

请建议如何对此进行排序。

Thx

KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在从事什么项目? 传感器还是无传感器? 以及您使用的 EVM 是什么? 您遇到什么故障? 是否有任何电流波形来显示故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引用用户="Yanming"]

    您正在从事什么项目? PMSM

    传感器还是无传感器? -无传感器

    以及您使用的 EVM 是什么? - DRV8301

    您遇到什么故障? - 没有故障指示、但电机不能在6级运行。

    让任何电流波形显示故障-附加波形图像。

    请查看并提出建议。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将像在 POST 中一样完成设置校准角的过程(e2e.ti.com/.../478825)

    -确保您可以获得一致且真实的校准角。 否则、您将限制扭矩产生并失去同步。 为了确保这一点、请在代码中创建一个变量、并将其添加到角度中。 当您运行负载下的电机时、从观察窗口中更改新变量并观察输入电源电流。 理想情况下、当您向角度添加偏移时、您应该观察到更高的输入电流。 这是因为您更改了负载角度、并在电流较高的情况下产生相同的扭矩量。 但是、如果您注意到在添加/减去偏移角时电机消耗的电流较小、则校准不准确。

    请告诉我如何设置校准角度。

    Thx
    KVRao