This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:Pinmux 工具:缺少 ADC

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593477/tms320f28022-pinmux-tool-missing-adcs

器件型号:TMS320F28022

团队、

我在 dev.ti.com 上使用 Pinmux 工具来实现 F28022x 38引脚封装、但遇到了一些问题。 ADC 似乎不是工具中的选项(即不在其他类别或列出的任何类别下)。 这些引脚也显示为灰色。  

我附加了一张图片。 这是我第一次使用此工具、因此如果我做了一些错误、请告诉我。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    感谢您使用此工具提供反馈。 该器件最近已添加到版本中、因此我们可能需要进行一些调整。

    在大多数情况下、此工具仅针对数字多路复用器选项、因此我们未在此处包含 ADC。 您能否详细说明为什么需要 ADC?

    此致、
    Kris