请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
您好!
我需要测量来自 LEM 模块的电流。 LEM 的输出为0 ~ 5V、我通过分压器将其缩放到0 ~ 3V。
现在、我不太确定如何将 LEM 引脚连接到 MCU 的 ADC 引脚。 我认为这种联系应该是这样的。 我的连接是否正确?
我听说最好使用差分输入模型来抑制干扰。 但是、我不确定是否可以使用 差分输入模型 、因为在我们的案例中、MCU 和 LEM 共用同一个接地端。 有人有意见或建议吗?
非常感谢!
此致、
邓俊飞