This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC

Guru**** 2553470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592831/launchxl-f28379d-adc

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我需要测量来自 LEM 模块的电流。 LEM 的输出为0 ~ 5V、我通过分压器将其缩放到0 ~ 3V。

现在、我不太确定如何将 LEM 引脚连接到 MCU 的 ADC 引脚。 我认为这种联系应该是这样的。 我的连接是否正确?  

我听说最好使用差分输入模型来抑制干扰。 但是、我不确定是否可以使用 差分输入模型 、因为在我们的案例中、MCU 和 LEM 共用同一个接地端。 有人有意见或建议吗?

非常感谢!

此致、

邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei、

    单端连接就足够了、但您应该注意、将 VREFHI 直接连接到 VDDA (而不是分立式电压基准 IC)可能会降低12b 的精度。

    可以使用16b 差分模式、但您需要将单端输入信号(UOUT)转换为共模电压为 VREFHI/2的差分信号以实现满量程运行。 与12b 模式相比、外部基准容差(电路要求)也将更加严格。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的回复!

    我和我的同事是 TMS320F28379D 的新用户、因此我们仍有一些问题。

    • 我们计划使用"48V - 3.3V"直流/直流转换器为 MCU 的 VDDA 提供3.3V 电压。 如果 VREFHI 未连接到 VDDA、那么我们是否应该使用分压器为 VREFHI 提供3.3V 的3V 电压?
    • 通过"要将单端输入信号(UOUT)转换为差分信号、共模电压为 VREFHI/2以实现满量程运行"、您的意思是、我们应将0~5 V 缩放到0~3 V、 并将其向上移动、使负通道的电压电势 在0~1.5V 之间变化、而 正通道的电压电势在1.5~3.0V 之间变化?
    • 在差分模式下、VSSA 是否应连接到 VSS?  VSS 是否应连接到 LEM 的 GND?
    • 在单端模式下、VSSA 是否应连接到 VSS?   VSS 是否应连接到 LEM 的 GND?
    • 我们计划将 MCU 放置在非常靠近电机的位置。 我们认为电机应该是 EMI 的来源。 在这种情况下、是否需要使用差分输入模式?

    非常感谢!

    此致、

    邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei、

    在 ADC 转换期间、VREFHI 引脚将具有寄生电流要求。 VREFHI 源电压应具有低阻抗和快速瞬态响应时间(使用运算放大器进行缓冲或使用电容器进行充分去耦)。 将 VREFHI 连接到 VDDA 的担心主要是由于直流转换器上常见的开关噪声。 不建议使用分压器方法、因为它具有大部分的开关噪声和高阻抗。

    差分 ADC 期望 ADCINxP 和 ADCINxN 信号彼此具有正极性和负极性。 任一信号的绝对电压应保持在 VREFLO 和 VREFHI 之间。 您可以参考 TRM 中的预期转换结果表以了解更多详细信息。

    为了获得最佳精度、应该将 VSSA 连接到 GND.LEM 信号。

    VSSA 可以通过连续平面或采用隔离电源的单点连接到 VSS。 通常更容易管理连续平面。

    单端 ADC 在电机控制中很常见。 我认为、除非您有非常高的精度要求、否则没有必要使用差分。 通常可以通过良好的布局实践来管理 EMI。

    Tommy