Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
对于基于时间的子模块、我没有看到为 EPWMCLK 列出的任何最大值。 要将 PERCLKDIVSEL 寄存器设置为1或2分频、可以参考 ePWM 部分来确定最大频率。 对于 PWM 部分、我在文档中搜索了"max"、但它没有列出任何最大值。 时钟有哪些限制、我在哪里可以找到这些信息? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
对于基于时间的子模块、我没有看到为 EPWMCLK 列出的任何最大值。 要将 PERCLKDIVSEL 寄存器设置为1或2分频、可以参考 ePWM 部分来确定最大频率。 对于 PWM 部分、我在文档中搜索了"max"、但它没有列出任何最大值。 时钟有哪些限制、我在哪里可以找到这些信息? 谢谢。
Rob、
[引用用户="Rob Barton"]
器件为200MHz、因此我已经按照上面所示设置/2。
现在、如果我将两个预分频器都设置为0、TBCLK 是否= 100MHz?[/QUERP]
正确。
[引用用户="Rob Barton"]
使用图14-6 Tpwm = 2*TBPRD * Ttbclk I 计算得出的公式
Tpwm = 1/240e3和 Ttbclk = 1/100e6 (/2 200MHz)要获得周期必须为208... 这是正确的吗?
正确。
您是否在 C2000Ware 中尝试过该示例?
此致、
David