This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:Newbie:example_F2802xLEDBlink 在 F28068M 上不执行任何操作。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28027, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592366/ccs-launchxl-f28069m-newbie-example_f2802xledblink-does-nothing-on-the-f28068m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITELAUNCHXL-F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 LaunchPadXL F28069M。  我将介绍这些教程和介绍性材料。  C2000示例有一个简介示例 example_F2802xLEDBlink、并且指令表示此示例将与其他编号类似的电路板一起使用。  该示例会生成并运行、但电路板上没有任何亮起的内容。  这是预料之中的吗?

F28069M 是否有更好的起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gary Pajer">我有一个 LaunchPadXL F28069M。  我将介绍这些教程和介绍性材料。  C2000示例有一个简介示例 example_F2802xLEDBlink、说明此示例将与其他编号类似的电路板一起使用。通过查看 controlSUITE、 example_F2802xLEDBlink 适用于 LAUNCHXL-F28027、后者在 GPIO0、GPIO1、GPIO2和 GPIO3上具有 LED。

    而 LAUNCHXL-F28069M 在 GPIO34和 GPIO39上具有 LED。 对于 LAUNCHXL-F28069M、请尝试  Piccolo F2806x 的 example_2806xLEDBlink.c 示例、因为该示例切换了 GPIO34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这听起来就像我需要的一样。  但我找不到该项目。  几天前我下载了 controlSUITE、我看到了以下内容。  ( 顺便说一下、您建议的文件不在 Piccolo controlSTICK 中)。  您知道我应该去找什么地方吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相反、请浏览以下 controlSUITE 目录中的示例:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5

    肖恩