This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:F2812停止问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627348/tms320f2812-f2812-halt-issue

器件型号:TMS320F2812

您好,

我的客户的 F2812暂停了,不知道原因是什么。

GPIOD6 在复位时通常应为高电平、但在发生故障时、它在复位时序期间为低电平。 ( 复位时 GPIOD6默认输入/上拉)

正常情况下、XCLKOUT 输出为37.5MHZ、 但 XCLKOUT 在发生故障时为3.75MHZ。

按下 RESET 按钮也无法复位 MCU。

有人可以提出建议吗?

谢谢、

成功的 情况:

CH1 (黄色):XRS 引脚、CH2 (蓝色):1.9V、CH3 (粉色):3.3V、CH1 (绿色):GPIOD6、

GPIOD6在复位 时序期间为高电平。  并在复位后很好地切换。

故障情况:

CH1 (黄色):XRS 引脚、CH2 (蓝色):1.9V、CH3 (粉色):3.3V、CH1 (绿色):GPIOD6、

GPIOD6 在复位时序期间为低电平。 复位后始终为低电平。

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是 F2812中的一个大电源序列问题,我在其中也有同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siben、Richard、

    您是否使用30MHz 的时钟输入? 如果是、看起来 PLL 可能已被清零为默认值。

    您能否从 GPIOD6中移除外部输入并看到行为继续?

    最后、您是否将 GPIOF14用于任何用途? 请参阅下面所示的数据表摘录中的第2部分。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将晶体输入短路、l 测量时钟输出为500K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIOF14悬空且无 PU/PD 外部电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、
    F2812时钟输入为30MHz 晶体、当 F2812异常时、输入频率正常。
    GPIOD6上没有外部输入。
    GPIOF14未连接到其他引脚(无 PU/PD)。

    BR、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、
    如果我们为 GPIOF14进行 PD、则 XCLKOUT 为3.75MHz。
    如果我们将 GPIO14、F2812变为正常、XCLKOUT 为37.5MHz、但有时仍然失败、XCLKOUT 为3.75MHz。

    BR、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了图、并在2017年9月28日内联编辑了 GPIO 的文本。

    ________________________________________________________________

    Daniel:

    您连接了什么 GPIO87 GPIOF4、GPIO86 GPIOF12、GPIO85 GPIOF3和 GPIO84 GPIOF2?

    这些引脚在启动时的值是多少?

    加电期间、这些引脚上是否有噪声?

    您尝试使用哪种引导模式?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、
    我无法搜索您的意思、即 GPIO87、GPIO86、GPIO85和 GPIO84。
    我想您会介绍 GPIOF4、GPIOF12、GPIOF3和 GPIOF2。
    F2812上电时、引导模式设置为闪存模式、GPIO 设置如下:
    GPIOF4 PU、GPIOF12 PD、GPIOF3 PU、GPIOF2 PU。
    GPIO 信号噪声小于50mVp-p

    我们曾尝试在启动时将 GPIOF4连接到 GND、XCLKOUT 为3.75MHz、并将 XRS 复位、
    F2812可以恢复正常。(XCLKOUT 为37.5MHZ)

    是否出现电源序列问题? 或其他建议、我们可以尝试测量。

    谢谢。

    BR。
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是的、您知道哪些 GPIO、我意外地从另一个器件复制了引导模式引脚。

    这是在一个器件还是多个器件上发生的?

    当您给它加电时、它进入不良状态的频率有多高? 它通常多久启动一次?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在+3.3V 后延迟内核电压的加电序列 40ms。 它通常会导致误差、大约有3次具有一次。

    我们 F2812具有连接到 C67的连接器以及 HPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    这是新设计吗?

    这个问题是在一个 C2000器件上还是在许多不同的器件上发生?

    您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到此问题?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 TI 上帝的任何建议。昨天有两个控制箱已不能使用。未来会有越来越多的 F2812发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您是否能够解决此问题?

    这些是新开发的吗? 这些是从现场返回的吗?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    我们仍然不知道。
    这种情况是随机发生的。
    最终用户返回所有失败。

    此致、
    Simen