您好,
我的客户的 F2812暂停了,不知道原因是什么。
GPIOD6 在复位时通常应为高电平、但在发生故障时、它在复位时序期间为低电平。 ( 复位时 GPIOD6默认输入/上拉)
正常情况下、XCLKOUT 输出为37.5MHZ、 但 XCLKOUT 在发生故障时为3.75MHZ。
按下 RESET 按钮也无法复位 MCU。
有人可以提出建议吗?
谢谢、
成功的 情况:
CH1 (黄色):XRS 引脚、CH2 (蓝色):1.9V、CH3 (粉色):3.3V、CH1 (绿色):GPIOD6、
GPIOD6在复位 时序期间为高电平。 并在复位后很好地切换。
故障情况:
CH1 (黄色):XRS 引脚、CH2 (蓝色):1.9V、CH3 (粉色):3.3V、CH1 (绿色):GPIOD6、
GPIOD6 在复位时序期间为低电平。 复位后始终为低电平。
此致、
Simen