This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:SDFM 模块引脚是否需要额外的上拉电阻器?

Guru**** 2553190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628243/ccs-tms320f28377d-does-the-sdfm-module-pin-need-an-additional-pull-up-resistor

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

   当我们使用 EMF2的28377读取 RAM 时、SDFM 比较器将导致错误警报。 我们无法使用示波器观察到噪声信号。 当我们阅读数据表第13.2章"可以在 GPyPUD 寄存器中配置内部上拉电阻。"我们找到了灵感并配置了内部上拉电阻器。SDFM 工作正常! 没有缺点!

   因此、我期待着进一步了解这句话关于内部上拉电阻的含义。我是否需要配置外部上拉电阻器?如果 需要配置外部上拉电阻器、 电阻值是多少?

谢谢你

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅
    e2e.ti.com/.../620744

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tina、

    内部拉电阻器可在走线上提供一个小负载、以帮助耗散通道间串扰所引入的能量。 您是否仅在 SDFM 引脚上启用上拉电阻器? 在 SDFM 引脚上启用输入鉴定也可能有所帮助。

    很难判断是否应使用外部电阻器。 这实际上取决于串扰的幅度。 最好的方法是识别干扰源信号并改进布局以消除噪声。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    非常感谢您的回复。我认为您的建议是非常正确的。 很高兴我们希望测量此噪声。示波器能否观察到串扰噪声?如何通过运行示波器观察此噪声?实际上、8个 SDFM 模块中只有两个模块受到干扰。 我们无法通过示波器看到受干扰信号线上的噪声、也无法发现它与其他正常模块不同。您能给我更多帮助吗?

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tina、

    第一步是创建一个简化的测试用例、在使用 EMIF 时能够可靠地产生 SDFM 故障。 由 EMIF 写入引起的故障更可取、因为它们将为您提供对后续实验的最大控制。

    通过简化的测试、可以一次改变 EMIF 引脚的 PINMUX 选项(从 EMIF 改为启用上拉的 GPIO 输入)一个、以查看导致故障的 EMIF 信号。

    EMIF 读取导致的错误将需要修改硬件以实现隔离。 信号可以在存储器引脚上断开连接、也可以在走线中添加终端、使其尽可能靠近存储器引脚(接地电容器或串联电阻器)。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina、

    检查您的系统是否存在任何开关噪声源(例如开关 FET 开关)。 如果是、请尝试探测 SDCLK / SDDATA 引脚以及准确显示 FET 开关等的信号 您可以在这些开关噪声信号和捕获 SDCLK/数据信号上触发。

    所需的外部拉电阻值实际上取决于您的噪声级别。 一般经验法则是降低拉电阻器值、提高抗噪性能、因为它提供了更强的上拉电阻器。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MANOJ,我有另一个问题、SDFM 模块信号是 COMS 电子电平、抗噪性能强。 我们无法通过示波器观察到噪声信号,因此噪声信号为 mV。 那么、为什么 DSP 无法正确识别信号的逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tina、

    在前面的帖子中、有人说当使用 EMIF 时 SDFM 导致错误跳闸。 当被问及时、据说 SD-CX/SD-Dx 布线跨越 EMIF 信号。 这时、我建议噪声可能是耦合的、并可能导致这些误跳闸。 我对您的应用/系统板设计不是很了解。 因此、我很难建议您如何捕获任何噪声信号。

    此致、
    曼诺伊