工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
当我们使用 EMF2的28377读取 RAM 时、SDFM 比较器将导致错误警报。 我们无法使用示波器观察到噪声信号。 当我们阅读数据表第13.2章"可以在 GPyPUD 寄存器中配置内部上拉电阻。"我们找到了灵感并配置了内部上拉电阻器。SDFM 工作正常! 没有缺点!
因此、我期待着进一步了解这句话关于内部上拉电阻的含义。我是否需要配置外部上拉电阻器?如果 需要配置外部上拉电阻器、 电阻值是多少?
谢谢你
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
当我们使用 EMF2的28377读取 RAM 时、SDFM 比较器将导致错误警报。 我们无法使用示波器观察到噪声信号。 当我们阅读数据表第13.2章"可以在 GPyPUD 寄存器中配置内部上拉电阻。"我们找到了灵感并配置了内部上拉电阻器。SDFM 工作正常! 没有缺点!
因此、我期待着进一步了解这句话关于内部上拉电阻的含义。我是否需要配置外部上拉电阻器?如果 需要配置外部上拉电阻器、 电阻值是多少?
谢谢你
此致
有关更多详细信息、请参阅
e2e.ti.com/.../620744