This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:将 CAN 控制器软件从 F2812迁移到 F28M36

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626719/f28m36p63c2-migration-can-controller-sw-from-f2812-to-f28m36

器件型号:F28M36P63C2

尊敬的所有人:

我们可能会得到一个项目、其中软件的某些部分必须从 F2812迁移到 F28M36微控制器、尤其是 CAN 控制器的软件部分、但实施时间非常短。

因此、我想问您、两个微控制器是否具有相同的 CAN 控制器或是否存在任何更大的差异?

CAN 控制器是否只能由 F28M36内的 C28内核或 M3内核使用?

非常感谢您的帮助、

Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karlheinz、

    CAN 仅在用于 F28M36x 的 M3上可用。 有关器件的方框图、请参阅数据手册- www.ti.com/lit/SPRS825

    该模块与2812上的模块完全不同。 F28M36s 上的 IP 是一种称为 D_CAN 的常用 IP。

    此致
    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lori、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Karlheinz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karlheinz、
    连接到 M3内核的 DCAN 模块与 F2812的 eCAN 模块软件不兼容。 DCAN 采用不同的编程模型。 如果这回答了您的问题、请关闭该帖子。