请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 尊敬的所有人:
我们可能会得到一个项目、其中软件的某些部分必须从 F2812迁移到 F28M36微控制器、尤其是 CAN 控制器的软件部分、但实施时间非常短。
因此、我想问您、两个微控制器是否具有相同的 CAN 控制器或是否存在任何更大的差异?
CAN 控制器是否只能由 F28M36内的 C28内核或 M3内核使用?
非常感谢您的帮助、
Karlheinz