This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:InstaSPIN Motion GUI 不工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627786/drv8312-69m-kit-instaspin-motion-gui-is-not-working

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!

我有 DRV8312-69M-KIT、我使用套件中包含的 BLDC 电机。 我已经安装了 CCSv7.3、并且拥有 MotorWare。

我遇到的问题是我可以启动 InstaSPIN-MOTION GUI、但几秒钟后、会出现严重错误、无法使用 GUI。

它基本上与此帖子中的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/353481#pi316717=1

我不知道我可以做什么。

请帮帮我。

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下、这是使用 DRV8312套件上 GUI 随附的默认.out 和目标文件吗? 我询问该套件、因为看起来 GUI 已经识别了高电压套件、而不是 DRV8312套件。 这种价值是否有机会?

    此外、您是否能够在 GUI 之外使用 CCS 表达式窗口运行 Motorware 18项目 lab5c? 我想知道这是器件问题还是 GUI 问题。

    您可能希望尝试重新安装 GUI、并使用默认目标配置文件重试。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的快速响应。

    是的、我使用的是 DRV8312套件上的 default.out 文件。 GUI 启动时、系统会自动识别 DRV8312套件。 BLDC 选项也是自动主机。 当错误发生时、设置会自动更改为 ACIM 电机和 HV 套件 REV1.1套件。

    MotorWare lab5c 编译时没有错误、但电机在单击运行时不旋转。 (我还没有时间关注所有实验、因为我想先做一些测量。) 编程过程中、唯一需要做的就是永久打开一个红色 LED、然后反复打开和关闭。

    重新安装 GUI 后、会出现相同的错误。 (当然、我检查了 Piccolo 卡上的所有开关位置。)

    此致、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经完成了从 lab1到 lab 5c 的所有实验、并且在每个实验中、我都遇到了运行到不可调试代码中的问题。 控制器只会停止工作、我只能执行任何操作、只能停止程序并将其重新加载到微控制器中。

    大约一分钟后、便会发生这种情况。 有时我会收到一条错误消息、有时我不会收到。

    请帮帮我。