This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8301-69m-kit:Piccolo F28069m

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628997/compiler-drv8301-69m-kit-piccolo-f28069m

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我收到错误#10234-D:在使用 油门控制构建 Lab12b.c 时。

使用相同的设备(油门)和 Lab3a.c 时没有问题。

最初,我使用 HAL INSTUCTION 遇到了问题(Lab3a.c 上的错误)。

但在上实施 了带自行车油门(Forum)解决方案的 Oscar D Molina DRV 8301之后  

Global Variables (全局变量), Lab3a.c 上的错误  已得到解决, 并且能够使用油门控制。

现在、我对 Lab12b 使用相同的方法、但遇到了以下问题:

"C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_17/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069m_ram_lnk.cmd "

未定义                   第一个参考  

 符号                        文件中

_________________                _________________

_hal_read电 位数据 ./proj_lab12b.obj

错误#10234-D: 未解析的符号仍然存在

错误#10010:链接期间遇到错误; 未构建"proj_lab12b.out"

>>编译失败  

Makefile:167目标 'proj_lab12b.out'的配方 失败

gmake:***[proj_lab12b.out]错误1.

gmake: 目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

感谢您的支持。

罗伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我的错误...._HAL 应在较高的情况下键入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    很高兴听到您解决了该问题。