主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我收到错误#10234-D:在使用 油门控制构建 Lab12b.c 时。
使用相同的设备(油门)和 Lab3a.c 时没有问题。
最初,我使用 HAL INSTUCTION 遇到了问题(Lab3a.c 上的错误)。
但在上实施 了带自行车油门(Forum)解决方案的 Oscar D Molina DRV 8301之后
Global Variables (全局变量), Lab3a.c 上的错误 已得到解决, 并且能够使用油门控制。
现在、我对 Lab12b 使用相同的方法、但遇到了以下问题:
"C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_17/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069m_ram_lnk.cmd "
未定义 第一个参考
符号 文件中
_________________ _________________
_hal_read电 位数据 ./proj_lab12b.obj
错误#10234-D: 未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误; 未构建"proj_lab12b.out"
>>编译失败
Makefile:167目标 'proj_lab12b.out'的配方 失败
gmake:***[proj_lab12b.out]错误1.
gmake: 目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
感谢您的支持。
罗伊