This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:tms320f28027保持在复位状态

Guru**** 2549080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625759/ccs-tms320f28027-tms320f28027-held-in-reset

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

有问题。 板载有 tms320f28027、我n`t 使用 xds100v3对其进行编程、因为 XRS 为零。 正如我所理解的、器件处于复位状态。 它`s 一个新的`s、它首先尝试对 TM 进行编程。

看起来我犯了一些错误。 很高兴知道它能是什么!

我发现我忘记了将 XRS 引脚3上拉至+3.3V x 2kOhm、并将电容器上拉至接地。 在我找到 itб 之前、我尝试编程、并且得到:

CPU 重置失败.. 器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。

之后、我将其上拉、但没有任何变化。

我n`t 了几个具有类似问题的论坛、但它对我没有帮助。 以下是示例:

pin32/43 - Vdd -可能有问题!

pin35 - Vdio、小电钻。

引脚11 - VDDA -电感后的模拟电压 BLM22PG221

我还应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、感觉很尴尬。
    我必须检查电容器 Vdd 和 Vddio! 但我确信一切都很好。
    `s 现在还可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 mAmper:

    感谢您将解决方案发布到您的问题。