This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626898/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

您好!

我想确认 C2000 F28075是否满足 UL 1998和 IEC60730的要求? 如果没有、您能给我提供什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane、

    诊断库未通过认证。 我们仍在确定是否要将此库用于认证。

    该库的认证对客户而言不应如此重要。 它是需要认证的终端系统。 即使我们的库已经过认证、您仍需要认证您的系统和安全机制等

    希望这对您有所帮助。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal Pezzino、您好!  

    感谢您的信息。