请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 您好!
我想确认 C2000 F28075是否满足 UL 1998和 IEC60730的要求? 如果没有、您能给我提供什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想确认 C2000 F28075是否满足 UL 1998和 IEC60730的要求? 如果没有、您能给我提供什么建议吗?