请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 大家好、我想确认我对跳闸区域子模块的理解是正确的。
TZCTL[TZA、TLZB]用于确定与 OST 事件或 CBC 事件对应的 EPWMxA、EPWMxB 输出电压电平(高电平或低电平)。 TZCTL[DCAEVT1、DCAEVT2 DCBEVT1、DCBEVT2] 用于确定 EPWMxA、EPWMxB 输出电压电平(高电平或低电平)、对应于 DCAEVT1.FORCE、DCAEVT2.FORCE、 DCBEVT1.FORCE、DCBEVT2.FORCE。
OST 事件可配置为来自 DCAEVT1、DCBEVT1。
因此、当我们配置来自 DCAEVT1的 OST 事件、并配置 TZCTL[TZA]将 EPWMxA 拉为高电平、然后配置 TZCTL[DCAEVT1]将 EPWMxA 拉为低电平时、EPWMxA 在 DCAEVT1发生时的行为会如何?