This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:跳匣区域子模块问题

Guru**** 2547850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628661/tms320f28035-trip-zone-submodule-questions

器件型号:TMS320F28035

大家好、我想确认我对跳闸区域子模块的理解是正确的。

TZCTL[TZA、TLZB]用于确定与 OST 事件或 CBC 事件对应的 EPWMxA、EPWMxB 输出电压电平(高电平或低电平)。 TZCTL[DCAEVT1、DCAEVT2 DCBEVT1、DCBEVT2] 用于确定 EPWMxA、EPWMxB 输出电压电平(高电平或低电平)、对应于 DCAEVT1.FORCE、DCAEVT2.FORCE、 DCBEVT1.FORCE、DCBEVT2.FORCE。

OST 事件可配置为来自 DCAEVT1、DCBEVT1。

因此、当我们配置来自 DCAEVT1的 OST 事件、并配置 TZCTL[TZA]将 EPWMxA 拉为高电平、然后配置 TZCTL[DCAEVT1]将 EPWMxA 拉为低电平时、EPWMxA 在 DCAEVT1发生时的行为会如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您应该在 F28069 TRM 中查看这个图。 两个器件是相同的、但 F28069图最近更新了。 F28035文档将很快更新。

    回答您的问题:是的、您的理解是正确的、可能会有冲突。 因此、已定义了优先级、请参阅下图。

    此致、
    Cody