This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:加载程序错误:.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

Guru**** 2547850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628423/ccs-tms320f28377d-load-program-error-out-a-data-verification-error-occurred-file-load-failed

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CCS6.1和 controlsuit 示例。 首先、我使用 RAM 进行调试、一切都正常、现在、我使用 FLLSAH 进行调试、我可以成功构建项目、'.ccxml'显示 目标可以连接 DSP。 但我无法加载.out 和调试项目。 请帮帮我。谢谢。

C28xx_CPU1:验证失败:地址0x82000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉地址是哪个错误出现了。  从快照中不是很清楚。  

    您还可以通过 CCS 存储 器观察窗口检查闪存位置的值、并判断值是0x0还是0xFFF_FFFF  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 CCS 中的更新并进行安装。  

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    错误消息为:
    C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x000080000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    C28xx_CPU1:GEL:文件:
    C:\Workspace\emif1_16bit_asram_cpu01\CPU1_RAM\EMIF_16bit_asram_cpu01.out 发生数据验证错误、文件加载失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否打开用于验证失败的地址(0x80000和0x82000)的 CCS 存储器窗口、并查看在该窗口中编程了哪些值?

    您是否在 OTP 中对任何密码进行了编程?

    谢谢、此致、

    Vamsi