请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
我使用 CCS6.1和 controlsuit 示例。 首先、我使用 RAM 进行调试、一切都正常、现在、我使用 FLLSAH 进行调试、我可以成功构建项目、'.ccxml'显示 目标可以连接 DSP。 但我无法加载.out 和调试项目。 请帮帮我。谢谢。
C28xx_CPU1:验证失败:地址0x82000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。